请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ24250 大家好,团队
客户正在尝试通过寄存器#5 CE_STATUS 位检查 bq24250 /CE 引脚状态,如数据表中所述:
但是,这种 CE_STATUS 位似乎总是在‘0’,而不管/CE 引脚上的物理逻辑状态如何。 我可以知道这一位是否得到了实际支持? 谢谢你。
此致,
迈克
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.