This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24250:REG#5 CE_STATUS 位

Guru**** 1478875 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24250
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067622/bq24250-reg-5-ce_status-bit

部件号:BQ24250

大家好,团队

客户正在尝试通过寄存器#5 CE_STATUS 位检查 bq24250 /CE 引脚状态,如数据表中所述:

但是,这种 CE_STATUS 位似乎总是在‘0’,而不管/CE 引脚上的物理逻辑状态如何。 我可以知道这一位是否得到了实际支持? 谢谢你。

此致,

迈克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迈克,

    寄存器只能在/CE 切换后一次正确读取,然后清除,因此基本上不起作用。

    此致,

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff,

    获取此信息,感谢您在本案例中的帮助。

    此致,

    迈克