This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27282:PSPICE 中栅极波形的振荡,用于 TI 模拟

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27282, CSD18537NQ5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1070101/ucc27282-oscillation-on-gate-waveform-in-pspice-for-ti-simulation

部件号:UCC27282
“线程”中讨论的其它部件: CSD18537NQ5A

高门驾驶员团队

运行 UCC27282 PSPICE 模拟(来自 TI.com 产品文件夹的瞬态模型)时,我可以提出一些问题吗?

(1)当我运行模拟时,我可以看到 LO 和 HO 的下降边缘出现奇怪的电压峰值。 您能告诉您为什么会发生这种情况?

(2)我更换 CSD18537NQ5A 的理想开关(加上去耦电容器(220pF),通过100kohm 电阻器的放电路径,栅电阻器(1ohm)))。 我观察到 HO 和 LO 出现严重摆动。 您能否提出解决方案的原因和方法?  

e2e.ti.com/.../4162.ucc27282_5F00_csd18537nq5a.zip

非常感谢您的快速建议!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ella,  

    我会研究这个问题。 我看到您发表了几篇关于此设备和您正在运行的模拟问题的文章。 如果您认为没问题,我会通过电子邮件向您发送一条消息来处理此问题。  

    此致,

    莱斯利