请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC27282 “线程”中讨论的其它部件: CSD18537NQ5A
高门驾驶员团队
运行 UCC27282 PSPICE 模拟(来自 TI.com 产品文件夹的瞬态模型)时,我可以提出一些问题吗?
(1)当我运行模拟时,我可以看到 LO 和 HO 的下降边缘出现奇怪的电压峰值。 您能告诉您为什么会发生这种情况?

(2)我更换 CSD18537NQ5A 的理想开关(加上去耦电容器(220pF),通过100kohm 电阻器的放电路径,栅电阻器(1ohm)))。 我观察到 HO 和 LO 出现严重摆动。 您能否提出解决方案的原因和方法?


e2e.ti.com/.../4162.ucc27282_5F00_csd18537nq5a.zip
非常感谢您的快速建议!