请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:LM5109B 大家好,团队
我的客户 正在考虑使用 LM5109B 半桥驱动器作为双通道独立驱动器。 在这种情况下,HS 对地短路。 这种 usecase 没问题吗? 如果可以,是否有需要关注的问题?
此致,
卡兹托
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,Kazuto,
您的客户似乎想使用 LM5109B,是否有两个低端驱动器是正确的? 我假设当您提到 HS 接地时,这是应用程序中的建议用途。
如果 HS 针脚连接到接地,LM5109B 可以作为双通道低压侧驱动器工作。 在这种情况下,您可以将 VDD 连接到 HB,以便为 LO 和 HO 驱动器共享相同的电源。
确认这是否解决了您的问题,或者您可以在此主题上发布其他问题。
此致,