This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2662:电流限制意外行为

Guru**** 2537770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068566/tps2662-current-limit-unexpected-behaviour

部件号:TPS2662
“线程:测试”中讨论的其它部件

大家好,团队  

我的客户在 TPS26625上遇到意外的 currentlimt 功能行为。  

他将限制值从30千欧(工作设置)更改为12千欧,将电流限制设置为550mA。 他的测试负载是一个电位计。

1。 启动时:与输出连接的负载为31欧姆。 然后24V 连接到输入端。 电流限制为550mA。 好的
2.在操作过程中:只有当负载等于31欧姆(约 760mA)。 这意味着:例如,我可以永久拉700mA。 不好
3。 操作过程中:发生故障后,电流不再受限,直至550mA。

谢谢  

1月

谢谢  

1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    感谢您的帮助!

    是您在输出前或输出后测得的输出电流。 ? 请在一个示波范围内分享 Vin,Vout,Iout 和 FLT 的测试波形,如下所示。

    此致,  

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Rakesh,

    随附 的 I =电流在电容,Cout,Vin,Vout 和/FLT 前面的测量值

    图片:

    1. 输出前的电流。
    2. Cout 后的 Strom
    3. 电流限制 (Cout 前 I)
    4. 无 Cout 时的当前限制

    如图1所示,电流频率为385kHz。 在 PIC 3中,您可以看到最大值 TPS 限制电流之前的峰值为1 A。 24V 的输入电压由具有385kHz 切换频率的回扫转换器产生。  当 Cout 被拆除时,路由会按照预期的 PIC 4工作。

    客户觉得输入的滤波器会有所帮助。 他将执行这项工作。  

    谢谢  

    1月   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Jan,

    感谢您的测量。 eFuse 器件中的电流限制环路运行缓慢,因此 eFuse 需要时间来响应切换电流。 您的方法是最新的。 稳定输入电压有助于

    此致,Rakesh