“线程:测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
我的客户在 TPS26625上遇到意外的 currentlimt 功能行为。
他将限制值从30千欧(工作设置)更改为12千欧,将电流限制设置为550mA。 他的测试负载是一个电位计。

1。 启动时:与输出连接的负载为31欧姆。 然后24V 连接到输入端。 电流限制为550mA。 好的
2.在操作过程中:只有当负载等于31欧姆(约 760mA)。 这意味着:例如,我可以永久拉700mA。 不好
3。 操作过程中:发生故障后,电流不再受限,直至550mA。



谢谢
1月
谢谢
1月