Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC28730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28730-Q1 “线程”中讨论的其它部件: UCC28730
大家好,团队
我的客户希望我们知道 UCC28730-Q1是否可以用作40V 至880V 输入范围的 HV 冗余回扫?
是否还可以为多个次级输出绕组配置此回扫控制器? 我的客户应用程序需要3或5个二级输出。
谢谢,
斯卡莱特