This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28730-Q1:HV 电源40-880V

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28730-Q1, UCC28730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069461/ucc28730-q1-hv-supply-40-880v

部件号:UCC28730-Q1
“线程”中讨论的其它部件: UCC28730

大家好,团队

我的客户希望我们知道 UCC28730-Q1是否可以用作40V 至880V 输入范围的 HV 冗余回扫?  

是否还可以为多个次级输出绕组配置此回扫控制器? 我的客户应用程序需要3或5个二级输出。

谢谢,

斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,斯卡莱特:

    感谢您的提问。  

    UCC28730-Q1可用作40VDC-880VDC。 它可以支持多输出应用程序。  

    请问输出规格是什么?  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,韦斯利

    每个次级输出绕组应根据不同的项目要求提供~24V/0.1A,三个或六个次级输出绕组。

    您是否有类似的参考设计?

    谢谢

    斯卡莱特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,斯卡莱特:

    很抱歉,我们没有符合800Vdc 和24V 多路输出的参考。  

    对于 UCC28730的多输出, TIN-01650 将作为参考。  在这种情况 下,您的客户不需要 TLV74333PDBVR,因为根据您的请求,输出为24V。  

    对于高 VDC 输入, sluma987b 可以用作参考,以共享如何使用 UCC28730-Q1应用>700Vdc 输入。  

    如果您需要帮助,请告诉我。  

    此致,  

    韦斯利