This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:监管问题

Guru**** 2535770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069121/ucc28780-regulation-issue

部件号:UCC28780

尊敬的先生:

请参阅 TIDRXG9A.PDF。 我尝试将参考模型修改为120W-24V-5A 电源。

我用180V 交流(无 PFC 散装容量100uF)为装置通电。无负载情况下,输出调节升高至~29V。

接通电源后,我绘制了~0.5A,调节电压降至24.5V。 当我进一步增加负载时,输出调节将持续下降

1A~23.5V 2A~22.9V ...和3A~22V...4A 开始跳动。

我使用 TSM1014进行二级感应和控制。 使用 TCLT1008的光电耦合器。

如果我尝试在光电- CE 端添加一个电阻器(20K~100K),设备无法正常启动,我猜是由于 Vcc UVLO。

我是否应该向大家分享这一示意图,让他们帮助我了解出了什么问题?

谢谢

巴西

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    请分享原理图并告诉我变压器规格。例如 转速比:np:ns:na 和 Lm/Lk。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    国家警察24.

    不适用8.

    NS 4.

    200uH

    LK 2.2uH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    请您分享完整的示意图?如果不能公开,请发送电子邮件至 jaden-ning@ti.com 。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当然,没有问题,已经发送