请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:UCC28780 尊敬的先生:
请参阅 TIDRXG9A.PDF。 我尝试将参考模型修改为120W-24V-5A 电源。
我用180V 交流(无 PFC 散装容量100uF)为装置通电。无负载情况下,输出调节升高至~29V。
接通电源后,我绘制了~0.5A,调节电压降至24.5V。 当我进一步增加负载时,输出调节将持续下降
1A~23.5V 2A~22.9V ...和3A~22V...4A 开始跳动。
我使用 TSM1014进行二级感应和控制。 使用 TCLT1008的光电耦合器。
如果我尝试在光电- CE 端添加一个电阻器(20K~100K),设备无法正常启动,我猜是由于 Vcc UVLO。
我是否应该向大家分享这一示意图,让他们帮助我了解出了什么问题?
谢谢
巴西
射线