This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV62130:问题

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV62130

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1069232/tlv62130-issue

部件号:TLV62130

大家好,团队

我的客户在其项目中使用了4件 TLV62130,下面是示意图。

如下图所示, 当 TLV62130 (12V 至3.3V)打开时 ,12V 电源似乎受到影响,从而导致1.8V 此时过冲。

  TLV62130的 EN 引脚(12V 至3.3V)连接至 TLV62130的 PG 引脚(12V 至1.8V)。

您能帮您回顾并发表一些评论吗?

谢谢!

此致,

伊维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ivy,

    我在原理图上看不到任何明显的错误。 无法理解为什么1.8V 和3.3V 过冲。 以下是我的建议。

    1.测量 Vin 骤降和1.8V/3.3V 过冲区域期间的波形,并在需要时进行放大。  

    1.8V 转换器:一起探测 Vin / Vout / SW。 3.3V 转换器:一起探测输入/输出/开关。

    2. 启动期间1.2V 的输出电流是多少? 原理图并未显示这一点。 电流限制将降至典型值。 在软启动过程中为1.6A。

    3.请移除用于3.3V PG 上拉的 R155(10k),这样1.2V 将不会打开,以查看这是否是由1.2V 导轨引起的。

    4.能否仔细检查1.2V 软启动盖(C135)的值是否正确并正确焊接?

    请将 C135更改为6.8 nF 或更大,以查看其是否有所改善。

    5.如果12V 输入上没有其它散装盖,您是否可以将每个滑轨的输入盖从10uF 增加到22uF 或47uF。

    6.请将 PCB 布局分享给我的电子邮件 nancy_zhang@ti.com。如果需要,我们可以脱机调试 PCB 布局。

    希望这些帮助,

    谢谢,

    南希