“线程”中讨论的其它部件: LM3478, TPS55340
大家好,团队
我们希望设计一个增压转换器,将输入电压从3.7伏提高到大约60伏。
输入来自标称电压为3.7 V (2.8 V 至4.2 V)的锂离子电池。
我需要使用微控制器调节鼓风机的输出电压, 我计划使用控制器的 DAC 输出与芯片的 FB 引脚连接,并从 FB 引脚的分压器获得固定输出电压,并使用 DAC 进行小幅调整。
升压转换 器 TPS61391RTER 是否是一个好选择?
如果我不执行当前镜像和 APD 应用程序,我可以浮动 AVCC 引脚吗?
我的主要应用是来自上述电压范围的升压转换器。
如果建议的转换器不符合我的要求,请向我推荐一个好的转换器。