This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61391:设计升压转换器

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61391, LM3478, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068892/tps61391-designing-a-boost-convereter

部件号:TPS61391
“线程”中讨论的其它部件: LM3478TPS55340

大家好,团队
我们希望设计一个增压转换器,将输入电压从3.7伏提高到大约60伏。
输入来自标称电压为3.7 V (2.8 V 至4.2 V)的锂离子电池。
我需要使用微控制器调节鼓风机的输出电压, 我计划使用控制器的 DAC 输出与芯片的 FB 引脚连接,并从 FB 引脚的分压器获得固定输出电压,并使用 DAC 进行小幅调整。
升压转换 器 TPS61391RTER 是否是一个好选择?
如果我不执行当前镜像和 APD 应用程序,我可以浮动 AVCC 引脚吗?
我的主要应用是来自上述电压范围的升压转换器。
如果建议的转换器不符合我的要求,请向我推荐一个好的转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin 您好,

    对于纯升压,请使用:

    AVCC,MONIN,MONN1和 MON2连接到 GND。 盖,APD 和 ISHORT 引脚是浮动的。 TPS61391的两个 NC 引脚是浮动的。

    请注意,电流限制仅为1A,这意味着峰值电感器电流为1A。 请检查是否适合您的申请。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,徐一晨,
    感谢你的回复。
    这是否是我应用的最佳升压转换器?
    我的输入电压在3.7伏范围内,预期输出电压为60伏。
    输出所需的电流约为200mA。
    你能给我一个好的解决方案吗?
     TPS61391 具有许多我们未使用的功能

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin 您好,

    TPS61391的负载太大。 峰值电感器电流可以是60/2.7/0.8*0.2*1.2=6.4A (假设效率是0.8,电感器波纹是+-20%)。 请考虑控制器。 可以使用 LM3478/3488。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,徐一晨,
    感谢你的回复。
    升压转换器输出处的最大负载为1.2W。
    持续功耗为1W。
     200mA 是最坏的情况。
     对于 60V 输出,TPS61391RTER 的最大输出电压是3.7 V 输入的最大输出电压是多少?
    此外,请您向我解释一下,如果增压转换器有相同用途,为什么我们应该使用增压控制器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin 您好,

    假设效率为0.8,电感器波纹为+-20%,TPS61391的最大输出电流仅为1/1.2*3.7/60*0.8=41mA。 目前没有升压转换器可以满足这一要求。 请问您的申请是什么? 如果电池电压低于3.7伏时不需要大负荷,换言之,最大输入电流发生在 Vin 为3.7伏时,则可以考虑使用5A 电流限制的 TPS55340。 您可以使用它输出30V 电压,然后添加充电泵,使输出电压翻倍,如下所示:

    www.ti.com/.../slva398a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin 您好,

    感谢您的解释。 你可以引用这种设计,正如我在第一次答复中提到的,一些被动组件是不必要的。

    webench.ti.com/.../19

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,徐一晨,
    在升压转换器之后使用充油泵会增加 BOM 成本。
    使用楔形条时,表示未找到结果。
    如果我需要使用升压控制器,您可以建议解决方案吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin 您好,

    如果输出功率仅为1.2W 最大值,则可以使用 tps61391。 解决方案位于上述链接中。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,徐一晨,
    感谢你的回复。
    上述链接不可用。
    当我单击链接时,它会显示  

    此外,可以使用什么来断开负载与电源的连接?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shibin 您好,

    这很奇怪,因为它应该是开放的。 您可以在此处找到该工具: www.ti.com/.../webench-power-designer.html

    要断开连接,可以使用负载开关。