This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55340:电源管理论坛

Guru**** 2769615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068093/tps55340-power-management-forum

部件号:TPS55340

御社制品のTPS55340のSS端子に、GRM155R61C223KA01D(村田制作所制チップコンデンサ:0.022μF)が搭载されています。

この部品をGRM033R61C223KE84D(村田制作所制チップコンデンサ:0.022μF)に変更した场合、静电容量は同じなのですが

DCバイアス特性が1.8V付近で容量が0.9%からー2.8%に小さくなっています。このことによって出力にどのような変化が出ると

考えられますでしょうか。お忙しいところ申し訳ございませんが、お教え愿いますようお愿い致します。

GRM155R61C223KA01D (Murata Manufacturing 芯片电容器:0.022μF Ω)连接到产品 TPS55340的 SS 端子。 

如果您将此部件更改为 GRM033R61C223KE84D (Murata Manufacturing 芯片电容器:0.022μF),则电容相同。

但是,当直流偏置特性约为1.8V 时,电容将从0.9%降至-2.8%。

输出有什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Makoto,

    在软启动达到1.8V 之前,软启动电压一直在夹紧误差信号放大器。 这意味着占空比因软启动电压而受到限制。 对于 TPS55340,当软启动达到1.8V 时,软启动已完成,错误放大器输出不再被软启动夹紧,因此您可能会看到轻微过冲,但可能没有太大变化,因为软启动已经完成。  

    谢谢,

    理查德