Other Parts Discussed in Thread: TPS55340
御社制品のTPS55340のSS端子に、GRM155R61C223KA01D(村田制作所制チップコンデンサ:0.022μF)が搭载されています。
この部品をGRM033R61C223KE84D(村田制作所制チップコンデンサ:0.022μF)に変更した场合、静电容量は同じなのですが
DCバイアス特性が1.8V付近で容量が0.9%からー2.8%に小さくなっています。このことによって出力にどのような変化が出ると
考えられますでしょうか。お忙しいところ申し訳ございませんが、お教え愿いますようお愿い致します。
GRM155R61C223KA01D (Murata Manufacturing 芯片电容器:0.022μF Ω)连接到产品 TPS55340的 SS 端子。
如果您将此部件更改为 GRM033R61C223KE84D (Murata Manufacturing 芯片电容器:0.022μF),则电容相同。
但是,当直流偏置特性约为1.8V 时,电容将从0.9%降至-2.8%。
输出有什么影响?