This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890H:较低的 vsys,不能开始充电

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25890H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068227/bq25890h-lower-vsys-and-doesn-t-start-charging

部件号:BQ25890H

晚上好,

我对 BQ25890H 单节充电器 IC 有疑问。 在几个月前检查评估板后,我们根据 EVM 原理图构建了第一个原型板。

在原型板上,vsys 没有电池3.65V (通常应为4.2V),并且连接了电池后,它会跟随电池电压(例如3.85V)。 连接外部电源@ 12.5V 和3.5Amax BQ 无法开始充电。 电源消耗保持在3mA,LED 指示灯闪烁@1Hz,就像电池不存在一样。

当负载达到经测试的2安培时,即使连接了/未连接蓄电池和两个电源,也未检测到异常。

寄存器设置从该 EVM 中进行,该 EVM 工作正常。

您是否有任何关于问题可能是什么的建议?

此致,

乔治欧斯