晚上好,
我对 BQ25890H 单节充电器 IC 有疑问。 在几个月前检查评估板后,我们根据 EVM 原理图构建了第一个原型板。
在原型板上,vsys 没有电池3.65V (通常应为4.2V),并且连接了电池后,它会跟随电池电压(例如3.85V)。 连接外部电源@ 12.5V 和3.5Amax BQ 无法开始充电。 电源消耗保持在3mA,LED 指示灯闪烁@1Hz,就像电池不存在一样。
当负载达到经测试的2安培时,即使连接了/未连接蓄电池和两个电源,也未检测到异常。
寄存器设置从该 EVM 中进行,该 EVM 工作正常。
您是否有任何关于问题可能是什么的建议?
此致,
乔治欧斯