This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5105:对冲模进行了重复时间标记。

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5105

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068455/lm5105-double-time-marking-done-on-die

部件号:LM5105

您好专家团队,  

请告知是否有对冲模进行双重标记的可能性。 请确认接受标准。  

建议我们用一份文件来接受。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manoj,

    感谢您的帮助!

    ---

    它是 LM5105设备。  在我深入了解信息之前,这里的问题是什么?  设备是否未按预期运行?

    ---

    谢谢,我期待再次听到!

    亚伦·格格里希

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Aaron,  

    问题是模具中做了两次标记。我们只是想知道它不会影响零件的功能。  

    请确认您在之前的情景中是否遇到过此类问题。 期待您的支持。  

    此致   

    马诺伊·巴拉克里什南

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Manoj,

    这对我来说是正常的。  如果担心假冒部件,请务必直接从 TI 或 TI 授权分销商处购买部件。

    如果您仍然担心,请参阅 TI.com 上的假冒软件页面

    ---

    谢谢!

    亚伦·格格里希