请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS1663 尊敬的女士/先生,
根据 IEC/UL61010-1第9.4条,我们打算使用 TPS1663来创建有限能量电路(24V,6A)。 TI 是否支持此功能?
UL 文件 E169910仅列出了 TPS1663的最大电流为 I(OL)=4.815A。
请告知 TI 是否打算根据 TPS1663数据表使用 I(OL)= 6.42A 选项更新 UL 文件。
谢谢!