This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:UL 文件 E169910

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068770/tps1663-ul-file-e169910

部件号:TPS1663

尊敬的女士/先生,

根据 IEC/UL61010-1第9.4条,我们打算使用 TPS1663来创建有限能量电路(24V,6A)。 TI 是否支持此功能?

UL 文件 E169910仅列出了 TPS1663的最大电流为 I(OL)=4.815A。

请告知 TI 是否打算根据 TPS1663数据表使用 I(OL)= 6.42A 选项更新 UL 文件。

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Adrian 您好:

    我正在关闭此线程,因为它看起来与我刚才回答的另一条线程重复。

    此致,Rakesh