Other Parts Discussed in Thread: LM2704
“线程:测试”中讨论的其它部件,
我根据数据表说明开发了该原理图,但在测试后,它不会将电压增加到12V。 我检查了反馈电压,它是416mV。 因此肖特基二极管的输出是如此。 图解附后。
输入旁路电容器和输出旁路电容器的值为4.7uF。 请告知您可以采取哪些措施来提高绩效。

This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,牛顿,
奇怪的是,Vout =FB=416mV,请提供之前讨论过的波形。负载电流是多少? 您可以尝试在无负载情况下启动芯片,并在 Vout 稳定后添加负载电流。
对于布局, 我认为布局很差,可以改进。 D1和 C5应靠近 LM2704和 SW-D1-C5-GND 的最小回路区域,因为此回路是高的 di/dt 回路。 此外,SW 节点区域应该较小,因为这是一个高 dv/dt 节点。 整个接地端应放置在第二 层的 SW 节点下方。
但我不能说布局会导致意外的输出电压,请先提供测试过的波形。
此致,
岳