This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2704:无法将电压升至12V

Guru**** 2648525 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068335/lm2704-failure-to-step-up-voltage-to-12v

部件号:LM2704
“线程:测试”中讨论的其它部件,

我根据数据表说明开发了该原理图,但在测试后,它不会将电压增加到12V。 我检查了反馈电压,它是416mV。 因此肖特基二极管的输出是如此。 图解附后。  

输入旁路电容器和输出旁路电容器的值为4.7uF。 请告知您可以采取哪些措施来提高绩效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,牛顿,

    这种做法似乎没有问题。 您能否更详细地描述测试的情况,如 VIN,Vout,Iout。 从启动到稳定,Vout 是否始终低于12V? 您是否还可以测试 Vin,Vout,SW 和 FB 波形以进行分析?  

    我可以先检查波形是否存在任何明显问题。 下一步我们可以 检查布局以进行检查。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,电压如下:

    VIN = 3.7 V

    输出电压= 416mV

    Vout 始终如此,我将使用示波器进行测试并提供信息。,

    布局如图所示

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,牛顿,

    奇怪的是,Vout =FB=416mV,请提供之前讨论过的波形。负载电流是多少? 您可以尝试在无负载情况下启动芯片,并在 Vout 稳定后添加负载电流。

    对于布局, 我认为布局很差,可以改进。 D1和 C5应靠近 LM2704和 SW-D1-C5-GND 的最小回路区域,因为此回路是高的 di/dt 回路。 此外,SW 节点区域应该较小,因为这是一个高 dv/dt 节点。 整个接地端应放置在第二 层的 SW 节点下方。  

    但我不能说布局会导致意外的输出电压,请先提供测试过的波形。

    此致,