请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS63805 您好,
在这种情况下,请帮帮我。
TPS63805的输出电压降至700mV。 为了提高瞬态性能,工程师正在研究馈电脉冲注入电路。 下面是 SLVAEE0的屏幕截图。 如何计算 CFF 和 RFF 的值? 是否需要逆变器? 逆变器有哪些要求?
此外,是否还有材料可以分享?
此致,
海梁
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.