This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63805:如何使用"FeedForward Pulse Injection Circuit "提高瞬态性能?

Guru**** 1637200 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63805
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068495/tps63805-how-to-improve-the-transient-performance-with-feedforward-pulse-injection-circuit

部件号:TPS63805

您好,

在这种情况下,请帮帮我。  

TPS63805的输出电压降至700mV。  为了提高瞬态性能,工程师正在研究馈电脉冲注入电路。 下面是 SLVAEE0的屏幕截图。 如何计算 CFF 和 RFF 的值? 是否需要逆变器? 逆变器有哪些要求?

此外,是否还有材料可以分享?

此致,

海梁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,海尔梁,

    请给我打电话,我想你可以从信息链接中找到我的号码。

    此致