请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:TPS54821 您好,支持团队,
启动时,输出端的浪涌电流为9.2A。
电感器的峰值电流和谷电流计算如下。
峰值电流:10.2A
谷电流:8.2A
峰值电流小于“高端开关电流限制阈值”的“最小”的10.5A。
谷电流小于“低压侧开关源电流限制”的“最小”值的9.5A。
如果满足这两个条件,当前限制是否会被激活?
此致,
骰子
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,支持团队,
启动时,输出端的浪涌电流为9.2A。
电感器的峰值电流和谷电流计算如下。
峰值电流:10.2A
谷电流:8.2A
峰值电流小于“高端开关电流限制阈值”的“最小”的10.5A。
谷电流小于“低压侧开关源电流限制”的“最小”值的9.5A。
如果满足这两个条件,当前限制是否会被激活?
此致,
骰子