This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54821:电流限制条件

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068328/tps54821-current-limit-conditions

部件号:TPS54821

您好,支持团队,

启动时,输出端的浪涌电流为9.2A。
电感器的峰值电流和谷电流计算如下。

峰值电流:10.2A
谷电流:8.2A

峰值电流小于“高端开关电流限制阈值”的“最小”的10.5A。
谷电流小于“低压侧开关源电流限制”的“最小”值的9.5A。

如果满足这两个条件,当前限制是否会被激活?

此致,
骰子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,迪斯- K,

    浪涌电流9.2A (浪涌电流的平均值)没有触发电流限制,因为峰值和谷值电流都小于最小值。

    该表的当前最小和最大限制涵盖工艺/零件到零件的变化。 因此,对于特定零件,尽管两个最小值均已满足,但此零件的当前限制可能仍不会激活。

    谢谢,

    利绍昂