This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650864:选择功率 MOSFET 或离散降压?

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D, TPS650864, TPS544C25

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1068147/tps650864-choosing-power-mosfet-or-discrete-buck

部件号:TPS650864
“线程”中讨论的其它部件:CSD87350Q5DTPS544C25

您好,

IM 计划使用 TPS6508640为 ZU15EG 供电。

为了节省空间,我想将 VCCINT,VCCINT_IO,VCCBRAM,VCC_PSINTLP,VCCPSINTFP 和 VCCPSINTFP_DDR 组合在一起,如所示

“用于 XilinxRegisteredMPSoC 和 FPGA 的 TPS650864可配置多轨 PMU”中的图8-3,并使用具有 CSD87350Q5D (最大40A)的降压2为其供电,

而不是使用额外的离散式降压。 您是否知道此设置是否在测试前有效?还是不建议使用此设置?

此致

EPZKON

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好,我只是想让大家知道,我们已经将这张票分配给了我们的一位工程师,他们应该在明天的某个时候与您再次见面。 谢谢你。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    爱普斯康,

    感谢您在 E2E 上发布问题!  它应该在理论上有效,但尚未经过测试和验证。 如 TPS650864数据表中所述,在电压相同且电流小于25 A 的情况下,VCCINT 可能与 VCCBRAM (以及 Buck2提供的其余信号)短路。在此情况下,不需要 TPS544C25设备,GPO1应短接到 CTL4。 我建议查看以下于2021年10月发布的申请说明。 它还提供了有关为 VCCINT 信号提供外部离散调节器或 TPS65086x PMIC 的 Buck2的选项的其他信息。   

    应用链接注: 使用 TPS65086x PMIC 为 Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC 供电

    谢谢,

    Brenda