This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3410R070:LMG3410R070

Guru**** 2812755 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO722

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067894/lmg3410r070-lmg3410r070

部件号:LMG3410R070
“线程”中讨论的其它部件:ISO722

在使用半桥上的 GanFET 配置时,我们 开始获取随机故障信号并关闭 FET Shuts

经过进一步调查,我们发现了半桥下 FET 5V LDO 在电压条件下导致的故障 (下图)

在发生故障时,我们测量了大约10mA 的5V LDO 接收器(2mA 是正常电流)

我们可以通过向 LDO 输出提供外部稳压5V 来停止故障状态。

这种半桥拓扑是其他电路中使用的标准设计,只有在乘积板中出现这种特定设计。  

1.   出于这种行为的原因提出的任何想法

2. 使用外部稳压器实现5V LDO 可接受解决方案的是否  

3.如果我们继续使用外置5V 或10mA 的汇电流,我们是否能造成长期损坏  

感谢您的支持

Ziv  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziv,

    感谢您的提问。 LDO5V 是 GAN 的输出,因此无需从外部电源供电。 我可以问5V 的电压将在哪里? 如果它连接到外部数字隔离器,则可能会使其驱动在阈值以下。 您还可以检查 LDO5V UVLO 是否导致故障? 这也可能导致另一种解释。

    谢谢,

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Noah

     

    5V LDO 正在进入数字隔离器 ADUM3201,该隔离器以前是 ISO722 ,结果相同。

    10mA 电流不会流至隔离器,这已通过验证。  

    我们只在低 FET 上出现问题,10mA 似乎在 LDO 方面有很大的问题,这会导致5V 电压不足,

    LMG341的故障情况是由几个条件组成的,但从我们进行的所有测试来看,5V 似乎是导致故障的原因。

    如图所示,很明显,5V 会在电压下工作,当我们添加可提供10mA 的外部支持时,我们会获得稳定的5V 电压,故障会停止。

    由于每个故障都关闭了转换器,导致5V 上的低频

     

    下面是我们的标准应用,我们知道我们看到的并不是典型的情况,因为似乎没有什么能帮助我们寻找其他解释,以了解可能导致 FET 的一些灵敏度。

    芯片内部使用的5V 是多少?

    在所有其它电路上,高和低 FET 都只需要1-2mA。

    感谢您的支持   

     

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    推入5V LDO 的外部5V 最终出现故障。这似乎是 LDO 不喜欢的。

    我们不知道为什么5V 下降,其他一切看起来都很好,有什么想法吗?

    Ziv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziv,

    您能否阐明 您在何处添加 外部支持以提供10mA?

    此外,您是否可以一起测量故障,LDO5V 和 VNEG 引脚? 这很好地帮助我们理解问题的时机。

    至于芯片内部的5V,它用于保护功能的逻辑电路。

    谢谢,

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Noah,

    将外部5V 连接到 LDO 时,获得10mA,根据 PWM 直流电压,最高可获得90mA

    VNEG 总是很好很干净,Vdd 也是

    故障高电压跟随5V 直至5V 降至约4V,然后故障 S.D FET 和5V 恢复。 参见下图

    所有问题都始于5V LDO,为什么它会下降。 我 用同样的结果断开了电路与电路的其余部分的连接,但没有任何连接。

    我们可以通过电话继续吗,情况紧急吗?

    谢谢,

    Ziv

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ziv,

    我可以为明天设置 WebEx 呼叫(如果这对您有用)。 我将通过电子邮件跟进。

    谢谢,

    不是

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好极了

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    将信件移至电子邮件。

    谢谢,

    不是