Other Parts Discussed in Thread: ISO722
“线程”中讨论的其它部件:ISO722
在使用半桥上的 GanFET 配置时,我们 开始获取随机故障信号并关闭 FET Shuts
经过进一步调查,我们发现了半桥下 FET 5V LDO 在电压条件下导致的故障 (下图)
在发生故障时,我们测量了大约10mA 的5V LDO 接收器(2mA 是正常电流)
我们可以通过向 LDO 输出提供外部稳压5V 来停止故障状态。
这种半桥拓扑是其他电路中使用的标准设计,只有在乘积板中出现这种特定设计。
1. 出于这种行为的原因提出的任何想法
2. 使用外部稳压器实现5V LDO 可接受解决方案的是否
3.如果我们继续使用外置5V 或10mA 的汇电流,我们是否能造成长期损坏
感谢您的支持
Ziv