This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5450:使用 TPS5450的反向和非反向电源

Guru**** 2815465 points

Other Parts Discussed in Thread: LM61460, TPS5450, TPS54060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067374/tps5450-inverted-and-non-inventer-supply-using-tps5450

部件号:TPS5450
“线程”中讨论的其它部件:LM61460TPS54060

尊敬的专家:

请根据数据表交叉检查以下 PSU。

-15V 接地是否有任何问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    您是否还尝试查看替代 LM61460设备? TPS5450是一款相对较旧的器件,如果有电源,建议您移至较新的器件。

    有关将降压转换为反向降压升压(IBB)设计的更多详细信息,请参阅本应用手册(www.ti.com/.../snva856a.pdf)。

    对于 IBB 设计的 U104和 U106,应用需要多少负载电流? 您还可以填写什么是电感器值? 原理图中没有详细说明。

    按照应用手册第4.1节,TPS5450可能遇到的电压应力应限制在最大输入电压范围内。 这意味着对于15V 输出轨,最大输入电压不应超过20V。  

    此致,

    吉米  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于 IBB 设计的 U104和 U106,应用需要多少负载电流?

    >>> U104/-5V@2A ,U106/ -15v@0.15A ,U102/ 5v@4.5A

    您还可以填写什么是电感器值? 原理图中没有详细说明。

    >>>L7/L8/L9 = 10uH,5A,21mohms

    按照应用手册第4.1节,TPS5450可能遇到的电压应力应限制在最大输入电压范围内。 这意味着对于15V 输出轨,最大输入电压不应超过20V。  

    >>>输入电源额定=20V,而输出固定为=-15V。TPS54060的这个 okey 也是吗?

    >>>对于整个设计,使用的是共同点...这是不是问题? 您还可以共享布局指南吗...

    谢谢..

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    是的,您所展示的三种设计应该可以接受。  

    对所有三种设计使用通用接地没有问题。

    此致,
    吉米

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢..关于 U104/TPS5450的更多问题。 TP/引脚9/PowerPAD 应该接地?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个很好的收获!

    对于 U104,引脚9是交换设备的 IC 返回路径。 对于 IBB 拓扑,此引脚将为负输出(-VOUT)。  

    请更改示意图,使引脚9连接到5V 导轨。

    此致,

    吉米