Other Parts Discussed in Thread: BQ79616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:BQ79616-Q1 您好 TI 团队,
我想知道,将两个 BQ79616放在同一 PCB 上,但保持以菊花链方式连接到另一个电路板以增加堆栈的能力,最佳隔离做法是什么?
数据表上有一个用于相同印刷电路板多个设备的选项(图10-6来自 SLUSE81D,第196页),但我想让这种印刷电路板能够自行堆叠(单独但相同的印刷电路板将堆叠从2台设备增加到4台设备)。
我是否应该只使用其他隔离装置之一来确保菊花链保持一致,如图10-8 (第197页)和“忽略”同一 PCB 设备之间的双绞线?
感谢你能抽出时间。 如果需要澄清,请告诉我!
尊敬,
安东尼·桑谢兹