This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21520-Q1:UCC21520-Q1 Bootstrap 电容器设计

Guru**** 2523310 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21520-Q1, TIDA-01604

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067272/ucc21520-q1-ucc21520-q1-bootstrap-capacitor-design

部件号:UCC21520-Q1
《线程》中讨论的其他部件: Tida-01604

尊敬的 E2E 设计支持:

大家好,我是韩国首尔国立科技大学的基勋金。

现在,我正在使用 UCC21520-Q1 (Bootstrap 栅极驱动器)设计用于2相交错图腾柱 PFC 的栅驱动电路。

我参考 了参考设计 TIDA-01604,该设计与我的拓扑结构和额定功率相似。

但我有疑问。

在转换50Hz 的低频支腿上,Bootstrap 电容4.7uF 是否足够?

我计算了一个火草,要求 至少50uF。

你怎么看?

谢谢你。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki Hoon,  

    我的同事目前正在处理这一问题,应该尽快答复,不迟于星期一。  

    最佳

    迪米特里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki Hoon,

    您能告诉我一些有关您的设计的详细信息,以帮助我提出准确的建议吗?

    您的 FET 的开关栅电荷“Qg”是多少?

    VDD 电源电压是多少?

    您设定了多少死机时间?

    您的引导二极管的正向压降是多少?

    我在 以下网站上遵循此引导指南:https://www.ti.com/lit/an/slua887/slua887.pdf

    此致,

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克里斯蒂安,

    QG 为31nC,VDD 为20V,

    死亡时间为10 ns。

    正向电压降也是0.71V。

    我会按照你的指导进行操作。

    谢谢你。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ki Hoon,

    感谢您提供的信息。 我今天将向您介绍我的计算结果。

    此致,

    克里斯蒂安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ki Hoon,

    引导电容 值的最大贡献者是根据您给出的要求可接受的 VDD 波纹。 例如,小型 VDD 波纹(如0.2V)将意味着您必须使用非常大的电容来存储足够长的电荷,以达到80uF 以上的如此低的切换频率。 如果您的 VDD 波纹更高(如1V),您可以使用更小的电容(如33uF)。 如果 VDD 波纹太高,您可以触发驱动器的 UVLO,或者 如果 FET 的栅极需要一致的电压,则不一致的 VDD 可能导致性能不一致。 您可以使用更大的电容器来减少 VDD 波纹,但权衡的是,为 VDDA 电容器充电需要更多的周期,从而延长启动延迟。  

    或者,您可以增加切换频率,这将对减小引导电容大小产生巨大影响,或者一起使用单独的隔离电源。  

    此致,

    克里斯蒂安