《线程》中讨论的其他部件: Tida-01604
尊敬的 E2E 设计支持:
大家好,我是韩国首尔国立科技大学的基勋金。
现在,我正在使用 UCC21520-Q1 (Bootstrap 栅极驱动器)设计用于2相交错图腾柱 PFC 的栅驱动电路。
我参考 了参考设计 TIDA-01604,该设计与我的拓扑结构和额定功率相似。
但我有疑问。
在转换50Hz 的低频支腿上,Bootstrap 电容4.7uF 是否足够?
我计算了一个火草,要求 至少50uF。
你怎么看?
谢谢你。
此致。