This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:充电问题

Guru**** 2415250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067310/bq24610-charging-issue

部件号:BQ24610
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

客户提出的问题可能需要您的帮助:

设计参考了 bq24610用户手册图20。 带电源通道的系统示意图。

电源电压适配器为28V,包装为7.4V,2节电池,串联锂电池。 V(BAT)+7.4V,I(DPM)设置为4A,I(预充电)设置为0.3A,I(CHHARGE)设置为2.5A。 TTC 向下拉0.1uF 电容器。 TS 具有一个插入式10K NTC 热敏电阻,该热敏电阻连接到蓄电池的负极端子并连接到蓄电池。 接通电源后,测试数据 VREF,CE 正常,ACCSET,ISET2,ISET1电压与它们设置的值类似。

问题:

1.当锂离子电池未打开时,STAT1状态指示灯亮起,PG 指示灯闪烁。

2.打开电池后,电源的直流电源大约为0.1A,电池接口电流为0.221A。 电压约为7.6V。 由于连接了直流电压电流,LED 显示数据正常。 但是,充电半小时后,电源电流变为大约0.02A,类似于未连接电池时,电池连接器上的电流为0。

请帮您检查此案例? 谢谢。

此致,

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的樱桃,

    请发送示意图以确认操作吗? 您能否发送输入电压,PH 电压,SRN 电压和充电电流的波形?

    谢谢,

    迈克·埃曼纽尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的迈克:

    感谢您在这里的支持! 此问题已由客户解决。 非常感谢!

    此致,

    樱桃