This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28634:回扫转换器/UCC28634/

Guru**** 2509505 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28634, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067511/ucc28634-flyback-converter-ucc28634

部件号:UCC28634
线程中讨论的其他部件:LM5021

大家好,我和我的朋友尝试为学校项目构建 Flyback Converter。 由于我们都是软件工程师,我们正在迷失方向,但我们需要通过这门课程才能获得学士学位。 因此,任何帮助都将受到赞赏:)

我们询问了我们的导师如何制造转换器,并决定了一些设计以了解。 我将在下面与大家分享。
我们电路的关键参数是切换频率40kHz,Vout 30V,Iout 5 A 以获得150W。

问题:
我们是否正确连接了交流/直流转换器和反向转换器? 我们是否犯了重大错误? 因为我们现在无法获得任何正确的值,所以我们只能继续更改参数值。 我们如何才能使其正确,或者您是否拥有文档,为我们可以继续前进的新手设计?

我们的推荐设计是 https://www.ti.com/product/UCC28634?keyMatch=UCC28634 ,因此我们必须为它设计类似的设计。

此外,我们还发现了这些用于我们主题的输入视频,但我们无法获得最佳的电路
https://www.youtube.com/watch?v=w44CT3GlNzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Kam:

    很高兴收到您的请求。 当我完成第一个回扫设计时,我也遇到了许多挑战。 :) 您的电路连接有一些错误, 但没关系。 让我们尝试修复它。   

    因为你是新手,所以先了解反向操作原理可能会有所帮助。这可能会对你有所帮助。  

     https://en.wikipedia.org/wiki/Flyback_converter#Structure_and_principle

    https://training.ti.com/understanding-basics-flyback-converter

    在您对反飞功能有了一些了解后,  

    请按如下所示检查电路。  您可以从以下最基本的结构开始。 需要注意交流电源连接和变压器的极性。   

    LM5021不是 UCC28634,而是更适合新设计人员。  

    参考设计 PMP21549 接近您的规格,我认为该原理图是一个很好的参考。

    此外,LM5021数据表还显示了第18页至第25页上的参数。  

    希望这对您有帮助。  

    此致,  

    韦斯利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    非常感谢。  

    谢谢你,我明白我需要做什么