This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR12010:从 Vout 导出 VBoost;这是否正确?

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR12010

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067693/lmr12010-deriving-vboost-from-vout-is-this-correct

部件号:LMR12010

我使用 LMR12010从8V - 16V 电源以1A 的电压生成5V 电压,并希望确保我正确理解了有关生成 VBoost 的数据表。 有多个选项可供选择,但 由于我的情况下的输出电压为5V,我是否可以按照下面的示意图在输出和 VBoost 之间使用常规二极管? 我认为这符合 VBoost 的推荐操作条件,但希望先快速进行理智检查!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Angus,

    是的,您可以将一个二极管从5V 输出连接到 Vboot 电源。 示意图看起来正常。 但输出电感器为15uH。 对于1.6MHz 的交换频率,它可能会更大,并可能导致负载瞬态响应缓慢。 您可以根据波纹要求将数值降低至更低的值,如3.3uH。

    希望这对我们有所帮助,

    谢谢,

    南希