This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616-Q1:BQAutoEval (>是否可以记录电压测量值?

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067437/bq79616-q1-bqautoeval----is-it-possible-to-log-the-voltage-measurements

部件号:BQ79616-Q1

尊敬的团队:

是否可以记录在 BQAutoEval 中捕获的电压/温度数据(使用 BQ79600和 BQ79616)?

例如,它可以保存到.csv。

非常感谢!

此致,

PA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,PA,

    是的,BQAutoEval 可以导出 csv 数据值。

    这样做的方法是单击“细胞监视器”页面中的设备地址,这将显示测量的图形视图。

    在图形旁边,您可以看到“导出”按钮,该按钮将以 csv 文件导出数据。

    请参见以下示例图像:

    图形屏幕:

    此致,

    维克托。