This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54302:软件对地短路

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54302

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067301/tps54302-sw-short-to-gnd

部件号:TPS54302

大家好,团队

我的客户在其项目中使用 TPS54302DDCR。 他们发现 SWPin 偶尔对地短路。

下面是他们的示意图,您能否帮助审核并给出一些意见 或 调试建议?

谢谢!

此致,

伊维

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ivy

     SW 是 PWM 引脚,您说什么 SW引 脚对地短路意味着 SW 始终保持低离线?

    1、发生短路时,您是否有 SW 引脚和 Vout 的波形?

    当  峰值电感器电流低于500 mA (典型)时,2、TPS54302具有跳脉模式功能。  当设备处于跳过脉冲模式时,误差信号放大器输出电压被夹紧,这会阻止高端集成 MOSFET 切换。  那么,短路发生时,输出电流是多少?