This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61199:驱动器轨需要 PWM 更改才能完全启动

Guru**** 2555630 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073053/tps61199-driver-rail-requires-a-pwm-change-in-order-to-fully-start

部件号:TPS61199

大家好,我发现两个驱动程序集成电路之间存在启动差异,其中一个驱动15个 LED 串,另一个驱动11个 LED 串。 在驱动 LED 较少的驱动器上,需要进行 PWM 更改,驱动器的电压轨才能完全启动。

当外部处理器发出 PWM 占空比变化指令时,驱动器7波形上的转换。

只有当 PWM 占空比小于~0.2%时,才会产生这种影响。 我的 PWM 频率为350Hz,因此相当于<~ 5.6 usec 脉冲宽度。 在较长的工作周期中,所有滑轨完全正常工作。

这种两步启动会导致 LED 无法及时亮起的风险,也会影响我们的诊断。 你们是否都有任何关于为什么会发生这种情况的提示? 谢谢!

其他一些意见:

  • 在占空比中,PWM 脉冲宽度变化是在增加还是减少都无关紧要;似乎重要的是 PWM 变化完全可以使导轨达到最大振幅。 示例:PWM 从0/4095到1/4095:

  • 驱动程序7 (有问题的驱动程序)仅驱动4个字符串(其他4个返回端接),而其他驱动程序各驱动7个或8个字符串。
  • 驱动程序7以比其它驱动程序更高的电流驱动其 LED。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什

      我想了解 DRV 7的更多信息,您能否帮助将 LED 电流,IFB1电压,栅极驱动信号与输出电压的结果连接起来?

     是否也可以在此处共享示意图以供审核?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    很遗憾,我无法在这里分享示意图;我可以通过保密协议脱机发送给您。

    似乎我也无法在此回复表单中粘贴屏幕截图。 是否有其他方式附加图片? “插入-图像”仅接受 URL。

    谢谢,乔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什,  

    关于您的申请问题(并分享原理图),我们的专家目前正在庆祝中国新年,他们将在下周对您做出回应。  

    在粘贴屏幕截图方面,最简单的方法是剪切和粘贴或拖放图像。  您也可以使用“插入”>“图像/视频/文件”,但我认为其他方法更容易。

    此致,

    戴夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Josh -请查看下面的常见问题解答,了解有关插入屏幕截图的更多信息:

    https://e2e.ti.com/support/site-support-group/site-support/f/site-support-forum/1016585/faq-easy-way-to-insert-screen-snippet-or-image-into-post

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什

      然后,您能帮助澄清您的输入电压,电感和 ISET 电阻器 FSW 电阻器。

      感谢 Jim 的帮助,您可以将此作为参考并提供波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    梅森,您好,下面是一些设置:

    • VIN = 12V
    • 电感器= 22uH
    • 15 LED 驱动器上的 ISET:86.6kohm
    • 11 LED 驱动器上的 ISET:68.1kohm
    • 所有驱动器上的 FSW:160kohm

    很抱歉,我似乎真的无法上传屏幕截图,我认为这可能是因为我的工作是 IT 浏览器控制。 我可以通过手机上载图片,但除了我的工作电脑外,我没有其他任何设备上的屏幕截图。 我会尽力用言语来描述。

    以上屏幕截图中的 DRV7_RTN 是 IC 的 IFB 之一。 屏幕截图中的 DRV7是升压转换器的输出电压。

    我已经测量了转换器的开关节点,它与导轨电压相对应,即,它持续切换直到导轨电压到达平稳状态,开始脉冲跳转以维持该平稳状态, 然后,当控制器想要达到下一个稳定点时,它会继续切换。

    不幸的是,我无法轻松测量 LED 电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什

      首先,我想确认您对此问题的调查结果:  

      1, 即使在占空比小于0.2%的情况下,15个 LED 串的操作始终正常。

      仅  当占空比小于0.2%时,11个 LED 串的操作不正常。

      当11个 LED 指示灯亮起时,我对第一 个增压电压稳定在20伏左右的高原的运行状况感到好奇。 转换器向 LED 提供电流是否是稳定状态?   在此期间,IFB 电压的行为如何?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好梅森,

    您的观点是正确的。

    对于11个 LED 驱动器,第1个20V 平稳水平似乎不会消耗 LED 电流,但我尚未验证。 我不能粘贴它,但我在这个20V 高原上绘制了一个 IFB 针脚图;IFB 针脚在 LED 亮起时只短暂下降,似乎只下降了几伏。 因此,我怀疑 LED 是否在工作。

    谢谢,
    乔什

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什

      根据相关波形进行分析会更容易。 您是否介意留下电子邮件以便分享结果?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件是 josh.deng@l3harris.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,乔什

      谢谢,我已经给你发了一封邮件,请你通过邮件免费提供详细结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题通过主动提升 OVP 电阻器隔板得到解决。 由于 IC 的内部魔力,OVP 电阻器不仅设置了 OVP 保护点,还设置了导轨的初始上升电压(我们称之为“高原”)。

    此外,电阻器似乎还可以对 IFB 引脚的稳态余量电压有发言权(即,如果您将 OVP 设得太高,则您的 IFB 在执行时将持续以3V 而不是1V 的电压运行。)