Other Parts Discussed in Thread: TPS65217
“线程: BeagleBone, 测试”中讨论的其它部分
你(们)好, FAE
我正在使用 TPS65217为 AM335x供电,我想知道 PMIC 是否在无电池的情况下供电,USB 是否连接到 GND 并由 AC 供电,我想知道交流输入的详细要求
数据表中目前了解的是这一点
1,交流电在50mS 的情况下需要升至4.3V 以上
2.在交流电升至4.3V 后,经过22.5mS 后,它将再次检查交流电是否达到4.3V (去毛刺检测)。 如果是,将选择 AC 作为 SYS 的电源,启动顺序将启动。
3.在交流电升至4.3V 后,如果交流电降至3.5V 以下,它将进入锁定状态
我的理解是否正确? 这里有一些疑问
1.交流电上升波形是否需要在50mS 以内? 例如:是否允许在4.3V 之前上升,下降,然后上升?
2.对于去毛刺检测,第二次检测的判断标准是4.3V 还是3.5V?
3.如果在去毛刺检测前降低到3.5V,它还会进入锁定状态
祝你一切顺利