This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:无电池电源,使用交流电源将 USB 连接到 GND,希望了解交流输入的详细要求

Guru**** 2625255 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072742/tps65217-no-battery-power-supply-usb-connected-to-gnd-using-ac-power-supply-would-like-to-know-the-detailed-requirements-for-ac-input

部件号:TPS65217
“线程: BeagleBone测试”中讨论的其它部分

你(们)好, FAE

我正在使用 TPS65217为 AM335x供电,我想知道 PMIC 是否在无电池的情况下供电,USB 是否连接到 GND 并由 AC 供电,我想知道交流输入的详细要求

数据表中目前了解的是这一点

   1,交流电在50mS 的情况下需要升至4.3V 以上

   2.在交流电升至4.3V 后,经过22.5mS 后,它将再次检查交流电是否达到4.3V (去毛刺检测)。 如果是,将选择 AC 作为 SYS 的电源,启动顺序将启动。

   3.在交流电升至4.3V 后,如果交流电降至3.5V 以下,它将进入锁定状态

我的理解是否正确? 这里有一些疑问

  1.交流电上升波形是否需要在50mS 以内? 例如:是否允许在4.3V 之前上升,下降,然后上升?

  2.对于去毛刺检测,第二次检测的判断标准是4.3V 还是3.5V?

  3.如果在去毛刺检测前降低到3.5V,它还会进入锁定状态

祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    (黄色交流输入 绿色 SYS 输出)

    电源 KXN-305D:电源设置为4.6V 时无法正常启动

    电源 KA3005P:电源设置为4.3V 时,电源正常启动

    电源 KXN-305D:电源设置为4.7 V 时,电源正常启动

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利克斯,

    感谢您的帮助! 我已经查看了上一条消息中提供的波形,似乎是在加电过程中将交流信号拉至低于“电压消除检测阈值”(UVLO+offset = 3.3+0.2=3.5V)的位置。 请提供以下信息:

    • 您提到 USB 已连接到 GND。 蓄电池针脚(BAT,BAT_SENSE,TS)如何? 这些连接方式如何?
    • 交流和 SYS 引脚的电容是多少? 您还能提供这些电容器的部件号吗?
    • 您是否在浏览报告中实施了任何解决方案电路?  设计强大的 TPS65217系统以实现 VIN 浏览
    • 您是否已将您的设计与原理图核对表中的指南进行了比较?   TPS65217x 示意图核对表(修订版 c)
    • 您使用的 TPS65217完整可订购部件号是什么?

    以下是 pawer 路径检测限值的规范,供参考:

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda

    感谢您的回复!

    抱歉,这张图片描述了错误,无法启动

    1. BAT,BAT_SENSE 短路并通过10K 电阻器连接到 GND

    2.using 陶瓷电容器,零件号

    是 ,但这22uF 除外

    4.是的

    TPS65217CRSLR

    我希望了解 TPS65217从启动到22.5毫秒的特定交流要求。 本手册没有对其进行足够详细的描述。,希望得到这些问题的答案

      1.交流电上升波形是否需要在50mS 以内? 例如:是否允许在4.3V 之前上升,下降,然后上升?

      2.对于去毛刺检测,第二次检测的判断标准是4.3V 还是3.5V?

      3.如果在去毛刺检测前降低到3.5V,它还会进入锁定状态

    祝你一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    补充 10uF   部件号:CL10A106KP8NNNC(Samsung)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利克斯,

    建议使用 SYS 引脚上的22uF 保护罩。  您的设计是否基于 BeagleBone Black 并添加了 Brownout 解决方案电路? 开机期间定义 SYS 的规格参数包括电压检测阈值,上升时间和检测到的功率故障。  如果在达到检测阈值(4.3V)之前的加电期间交流电压明显下降,这可能会影响上升时间,导致信号超过50ms 的上升时间。 您共享的最后一个示波器捕获未显示出一个浏览问题,因为您可以获得来自 AC 的 SYS 引脚的电压(PMIC 不会出现锁定)。 您能否提供清晰的示波器捕获 (我可以在此处看到电压和时间标度),显示 AC,SYS,VIO 和 VLDO1? 您是否为 VIO 提供 PMIC VLDO1或正在使用外部稳压器?

    为供您参考,在交流电加电期间重要的电压阈值为4.3V。 一旦电压超过4.3V,当压降为 UVLO+偏移时,电压阈值至关重要。   

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利克斯,

    建议使用 SYS 引脚上的22uF 保护罩。  您的设计是否基于 BeagleBone Black 并添加了 Brownout 解决方案电路? 开机期间定义 SYS 的规格参数包括电压检测阈值,上升时间和检测到的功率故障。  如果在达到检测阈值(4.3V)之前的加电期间交流电压明显下降,这可能会影响上升时间,导致信号超过50ms 的上升时间。 您共享的最后一个示波器捕获未显示出一个浏览问题,因为您可以获得来自 AC 的 SYS 引脚的电压(PMIC 不会出现锁定)。 您是否可以将 SYS 上的电容增加到22uF,并提供清晰的范围捕获 (在此处我可以看到电压和时间标度),显示 AC,SYS,VIO 和 VLDO1? 您是否为 VIO 提供 PMIC VLDO1或正在使用外部稳压器?

    为供您参考,在交流电加电期间重要的电压阈值为4.3V。 一旦超过4.3V,电压下降时重要的电压阈值为 UVLO+偏移。   

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复

    1.“”交流电源通电期间重要的电压阈值为4.3V。 一旦超过4.3V,电压下降时重要的电压阈值为 UVLO+偏移。  “” 获取!

    2.尝试向 SYS 添加22uF,但它不起作用

    3.use PMIC VLDO1 为 VIO 提供1.8V 电压

    4.我将添加“电力输出解决方案电路”  ,但我有疑问,参考电路的电压检测阈值为4.0V,PMIC 的接通电阈值为4.3, 这将导致如果电压上升到4.2V,则 PMIC 和防断电电路都无法正常工作。 这种设计的原因是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利克斯,

    由于恶劣的天气和达拉斯潜在的停电,我们可能会有一些延误。 希望我们能在星期五之前作出回应,但可能会晚到星期一。 对延误表示歉意。  

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利克斯,

    如果您有一个没有电池的应用,其中 VIO 由 VLDO1 (来自 PMIC)提供,那么您可以在输出报告中实施解决方案电路2 (为 VIN 浏览设计坚固的 TPS65217系统)。 您还可以将主管+负载开关添加到交流引脚。 要了解解决方案电路,请记住,电源问题是在操作过程中输入电压下降。 这与通电无关。 实施 supervisor+load 开关的想法是通过提前检测 UVLO 来防止 PMIC 出现故障。 因此,外部电路上的 UVLO 必须高于 PMIC 上的电压去除检测阈值,以便在交流引脚上检测到 UVLO 情况之前断开外部电源。    

    [引用 userid="205333" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forum/1072742/tps65217-no-battery-power supply-usb-connect-to-GND 使用的 ac-power -supply-将不会对详细输入电路产生影响,如果输入电压不会导致输入电压降级,则不会导致输入电压降级为#3972[#4972]

    不确定我是否理解这最后一条评论,但通电期间为4.2V,这对 PMIC 没有任何意义。 下表显示了在浏览报告中推荐的主管阈值电压,供您参考。

    https://www.ti.com/product/LP3470A

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复,因为我几天前休假,回复不是很及时

    要了解解决方案电路,请记住,电源问题与操作过程中输入电压下降有关。 这与通电无关。 实施监控器+负载开关的想法是通过提前检测 UVLO 来防止 PMIC 出现故障。 ” 获取

    让我来解决这个问题,如果只使用 AC 作为输入
    1.交流输入电压大于4.3V


    2.延迟22.5mS 以再次检查交流输入是否大于4.3V


    3.如果仍然大于4.3V,请在 SYS 输出一段时间(约30mS)后使用 AC 作为输入


    4,此后,只要交流电大于3.5V,PMIC 就可以正常工作,而不会进入异常状态(仅在此关注电源)


    5.如果交流电压降低于3.5V,请延迟4~6mS 以检查它是否再次进入 UVLO 状态


    6.有必要确保投放时间大于1S,以确保进入“关闭前”状态


    您是否看到上述理解是否正确?

    还有一个问题是,在第一次大于4.3V (步骤1)和22.5mS (故障检测)(步骤2)之间,允许低于4.3V 还是更低?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的系统中没有 USB 或 BAT 电源,因此关闭交流输入需要多长时间? 关闭交流输入后,VIN 大于4.3V 的持续时间超过100毫秒,并且交流电源再次打开。 此设计是否存在任何风险?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利克斯,

    以下 是我对您问题的反馈。 以上列出的其余项目正确无误。  

    [引用 userid="205333" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forum/1072742/tps65217-no-battery-power supply-usb-connect-to-GND 使用-ac-power supply- like -know -详细信息- mic 电源要求,因为通常情况下输入的输入电压不会超过39841[此处],除非输入电压要求高于输入电压3980841[#80841]

    是的,但要更清楚,我会用“UVLO+OFFSET”替换3.5V。 UVLO 是一个阈值,可以在 EEPROM 上重新编程。 如果为3.3V,则电压去除检测阈值为3.5V。 另一个注意事项是,UVLO 精度为+/-2%。  

    [引用 userid="205333" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forume/1072742/tps65217-no-battery" power -supply" usb-connected - to-GND 使用-ac-power -supplement-forum-know -详细输入要求39841-80841"。 有必要确保投放时间大于1S,以确保进入预关闭状态

    此 PMIC (TPS65217)在退出“活动”状态后有1秒钟的故障时间。 如果交流引脚处的电源降至 UVLO 以下,则必须将其保持在低于1秒的水平(建议至少2秒),然后再恢复以确保检测到电压恢复。 这就是 Brownout 报告建议加载开关+主管的原因。   

    [引用 userid="205333" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1072742/tps65217-no-battery-power -supply-usb-connected-3V-3V 交流电源供电-知道详细信息-详细信息-步骤需求之间的差异(低于1步进或低于1步进要求)[39804.841](低于1),高于1步进距离(低于标准),低于标准(标准)

    在通电期间,任何输入电源都不应“允许”跌落并恢复。 这表明连接到 PMIC 的外部预调节器出现问题。  22.5ms 电源检测故障是规范中的典型值(典型值)。 如果在通电过程中(达到4.3V 且检测故障发生之前,可能比222.5ms 高或低得多),连接到 AC 的电源降至 UVLO+OFFSET 以下,则很可能不会被检测为欠压锁定。  

    [引用 userid="205333" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forume/1072742/tps65217-no-battery-power supply-usb-connect-to-dGND 使用-ac-power supply- like to know - dut-detail-quote 输入要求[#3980935]来关闭输入电源要求[ac-ac-ac-ac-ac-ac-ac-sky-quote [#39935]

    不确定我是否理解这个问题。 关闭交流输入需要多长时间? 这由外部控制。 它将取决于外部电源的下降速度和输入电容。 如果电源和交流引脚(即负载开关+监控器)之间有额外的外部组件,则它将取决于这些 IC 的定时参数。

    如果您的问题是关闭 PMIC 需要多长时间,则从“活动”状态到“关闭”状态的等待时间至少为1。   

    [引用 userid="205333" url="~ë/support/power 管理-group/power 管理/f/power 管理-forum/1072742/tps65217-no-battere-power supple-usb-usb-connect-3V-to-GND-use-ac-power supplement-forum-know - detailion/10727422/tps65217-无电池电源供电-supplement-us-us-usbo-connected -电源-3V-connected -使用3V-3V-3V-ac-us-use-use-use-ac-use-ac-use-use-use-use-ac-ac-usbe-us-us-us-us 此设计是否存在任何风险?

    没关系。 如果您要实施监控器+负载开关,只要在 VIN 为4.3V 之后100毫秒内启用负载开关(将 VIN 连接到 AC),只要交流电针脚低于拆除检测阈值,且保持低于1秒以上的低电压,我就看不到任何问题。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Brenda
    我的使用方案不需要使用电池(与 slva901.pdf 文档中的案例 A 相对应),添加负载开关的解决方案是针对案例 B 和 C。我知道,如果没有电池电源, 只要在交流电达到0V 时关闭电源,PMIC 就可以恢复到缺省的断电状态,无需使用负载开关延迟超过2S,以免进入 BAT 电源模式

    此外,请修改我本人对上述步骤的描述。 对于通电上升,手动电压需要4.5V 而不是4.3V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从“活动”状态到“关闭”状态的等待时间至少为1。

    我尝试在 TPS65217数据表中使用1S 搜索源,但我没有看到这一条的描述,您能告诉我哪一本手册位于哪一页,非常感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利克斯,

    以下是对您在上述最后两条消息中所提问题的回答:

    [引用 userid="205333" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1072742/tps65217-no-battere-power supple-usb-usb-connected - to-dGND 使用- ac-power supple-like - know - dice-detailed - slva901.pdf 的电源要求,在本文档中,不需要使用- 3864的情况下,并且不需要使用- AC 电源- AC 电源-电源-电源-电源-。 只要交流电达到0V 时关闭,PMIC 就可以恢复到缺省的断电状态,无需使用负载开关延迟超过2S 以避免进入 BAT 电源模式

    是的,您的申请/方案与案例相对应。 正如我之前所提到的,由于您已经在使用交流引脚为 PMIC 供电, 解决方案电路2 将是正确的实施方案。 如果您还想将负载开关+监控器添加到解决方案电路2中,这将是完美的。 它不会影响解决方案,但会在 UVLO 事件中隔离>1s 的交流电源,从而增加系统的可靠性。 下面是2号溶液饼干的波形。 如您所见,这有助于确保在 UVLO 事件发生后 SYS 引脚上的电压达到0V。 如果您添加了负载开关+监控器,交流引脚上的电压将完全降至0V,并将保持>1s 的低电压。  

      


    [引用 userid="205333" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1072742/tps65217-no-battery" power -supplice-usb-connected - to-dGND 使用-ac-power -supplement-like to know - detail-forum-de-dure-abus-38864-83964-"#38839864-my 输入要求,修改上述输入要求。] 对于通电上升,手册需要4.5V 而不是4.3V。

    您在数据表“电压从100 mV 上升到4.5 V”中看到的评论只是用于测试上升时间参数的测试条件。  


    [引用 userid="205333" url="~/support/power -management-group/power -management/f/power -management-forum/1072742/tps65217-no-battery-power -supply-usb-connected - tid-gD-use-usage-ac-power supply-like - kno-know - the detailed - the detailed -dated -[TPS8397217]来搜索本手册第83969页中的数据,但您无法在文档中找到其输入内容[此处找到其],请参阅此文档[参考,文档编号为:

    在数据表中的设备功能模式中指定了1秒等待时间,如在浏览报告中指定的。

    从浏览报告:

    从数据表:


    我还想强调以下有关 UVLO 寄存器设置的信息,以确保 在阅读浏览报告时不会忽略该设置。 对于没有电池的应用,我们建议将 UVLO 阈值(寄存器0x18/位1:0)从默认值(3.3V)调整到最低值(2.73V)。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回复

    A.如您提供的波形图所示,负载开关电路处于欠压状态。 如果我使用 MOS 开关关闭唯一的电源输入:AC,PMIC 此时没有电源,为什么需要1S? 我的意思是,手册状态图的前提是设备至少有一条电源路径, 如果我通过 MOS 管开关关闭它,我不再需要等待1S 状态图中的时间,我不知道我这样做是否理解正确

    B.关于设立 UVLO 的问题,它将低至2.73V,这一问题的目的令人怀疑,
    由于我们在外部选择的电压检测芯片为4.0伏,在这里设置低于3.5伏的含义是什么?
    2.设置为2.73V 时,PMIC 的输出通道为3.3V。 如果电压确实下降到2.8V,3.3V 输出此时可能异常,这是不需要的。
    3.这似乎是要将 UVLO 设置为它不能尽可能发挥作用的方向,UVLO 本身是否不能防止欠压情况?

    感谢您的耐心,祝您一切顺利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,菲利克斯,

    根据您以前的消息,从浏览报告中发现的解决方案电路#2和解决方案电路#3似乎正在混合。 请注意,由于您没有使用电池,并且 VIO 由 PMIC VLDO1提供,因此解决方案电路2更能满足您的系统需求。

    由于 交流电压低于 UVLO,PMIC 仍连接至 BAT 电压以及供应 VIO 的外部稳压器,因此解决方案电路3中存在主管+负载开关。   

    如果从 PMIC 上卸下所有电源(包括 BAT),会发生什么情况? 它将会关闭。 1秒的等待时间将不适用。 请参阅下面的全局状态图捕获。 就像我之前提到的那样,如果将主管+负载开关 添加到任何解决方案电路中,它不会对 PMIC 响应产生任何负面影响。 它只会在外部 IC 中配置的一段时间内保持交流针脚低电平。  

    关于您对 UVLO 设置的疑问, TI 建议将 TPS65217器件的 UVLO 调整为所用电池的化学特性所要求的值。 如果不存在电池,则最低的 UVLO 电压会降低出现电量耗尽的可能性。 如果您的应用程序不使用电池,则最低的 UVLO (2.73V)将是正确的设置。 如果您的解决方案电路中集成了主管+负载开关, 则外部 IC 检测到的 UVLO 不必专门为4V。 它只需要高于 PMIC 中的 UVLO+OFFSET。  

    谢谢,

    Brenda

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你,Brenda 非常耐心,回答了我的问题,谢谢