Other Parts Discussed in Thread: LM26480
“线程:LM26480, 测试”中讨论的其它部件
您好,
我在另一天测试 LM26480评估版,我发现 EN 逻辑电压输入阈值与数据表不同是很奇怪的:
CH1 (黄色):VIN,CH2 (品红色):LDOEN2,CH3 (蓝色):输出


我在 EN 引脚上施加了1V 至2V 的电压以启用 LDO2的输出,反之亦然以禁用。 这与降压启用引脚相同。 我的 Vdd 为5V,因此 VIH 最小值应为3.5V,VIL 最大值应为0.4V,如 DS:

发生这种情况有什么原因吗?