This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM26480SQ-AAEV:启用输入阈值

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LM26480

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1073038/lm26480sq-aaev-enable-input-threshold

部件号:LM26480SQ-AAEV
“线程:LM26480测试”中讨论的其它部件

您好,

我在另一天测试 LM26480评估版,我发现 EN 逻辑电压输入阈值与数据表不同是很奇怪的:

CH1 (黄色):VIN,CH2 (品红色):LDOEN2,CH3 (蓝色):输出

我在 EN 引脚上施加了1V 至2V 的电压以启用 LDO2的输出,反之亦然以禁用。 这与降压启用引脚相同。 我的 Vdd 为5V,因此 VIH 最小值应为3.5V,VIL 最大值应为0.4V,如 DS:

发生这种情况有什么原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Jerome,

    我们指派给此设备的工程师今天已离开办公室,应能在星期一收到您的回复。 对此造成的不便深表歉意。

    此致,

    亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    感谢您的耐心等待!

    启用 LDO2时,是否还会有好处?  

    另外,请重复对 EN 引脚施加1至1.5 V 的电压,看看是否观察到相同的输出?

    谢谢,

    露易丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好路易丝,

    1)是所有其他转换器都已打开。即(测试 LDOEN2,而 BUCK1,Buck2和 LDO1的启用全部打开)

    2)所以,EN 阈值实际上在1.8到1.9V 之间。 我有一个有趣的示波器:

    CH1:LDO2VOUT,CH2:LDO2EN

    我在1.83V 至1.86V 的 LDO2 Venable 之间扫过,这就是我得到的结果。 请注意,反转扫描会产生镜像波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    感谢您确认其他转换器已打开,以及 EN 阈值的更新!

    我正在努力采购一个 EVM 进行测试,并将在下周向您获取更新。

    请随时向我发布任何新的动态。

    最佳

    露易丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有什么消息吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    感谢您对此的耐心等待!

    我在测试时复制了相同的输出(LDO1,LDO2,BUCK1的 EN 阈值为~1.85V。 Buck2的 EN 阈值为~2V)。

    这种意外的 EN 阈值级别可能会由上一个 E2E 线程 中的答案解释:https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management---internal/f/power-management---internal-forum/278716/lm26480-input-high-level-for-enswx-enldox-is-0-7-vdd-minimum?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=LM26480#

    谢谢,

    露易丝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Louise,

    感谢您为我测试!

    链接似乎已断开,因此我无法访问它。 无论哪种情况,我都可以假设此阈值是正常操作?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰罗姆,

    没问题——再次感谢我在购买 EVM 进行测试时等待!

    对中断的链接表示歉意。  

    您看到的 EN 阈值已被复制,并不表示该设备运行异常。

    最佳

    露易丝