“线程: 测试”中讨论的其它部件
大家好,团队
我们希望您能在下面就客户的询问提供帮助。
我们使用 TPS92691构建了降压-升压电流稳压器。
PWM 频率为200kHz,输出电流6A。
数据表显示,最大占空比为90.4-94.7%,但在我们的设计中,IC 将永久打开,并对晶体管和保险丝进行吹气。
由于我们仅在关闭周期测量电流,因此电流调节不起作用,我们需要数据表中提到的最大占空比。
附件中显示了该错误的图片。
短时间关闭设备并再次打开(弹出 Vin)后 ,TPS92691将永久打开,并且在达到预期的95%后不会关闭。
当 Vin 弹出(卸下电池)时,关闭电源后会发生这种情况。
为了避免这种错误,我们在 SS 和 PWM 信号处有一个快速关闭。 这很正常。
经过一些测试后,我们还实施了慢速打开 PWM 输入,以降低开关打开过程的速度。 在此之前,PWM 输入是使用输入电压打开的,因此,即使这不是错误,也减慢开关打开的速度不会有帮助。
我们有一位客户在生产测试期间设备会爆炸。 更换晶体管和保险丝后,设备将正常运行,直到出现类似的下一个错误,因此在该错误发生之前或期间设备不会损坏。
现在的问题 是,为什么在这种情况下设备不再关闭,就像数据表中所定义的那样。
我有一份示意图和 PCB 布局的副本,可以通过电子邮件共享。
此致,
丹尼洛