This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92691:MOSFET 和保险丝断开

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92691
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072566/tps92691-mosfet-and-fuse-breaks

部件号:TPS92691
“线程: 测试”中讨论的其它部件

大家好,团队

我们希望您能在下面就客户的询问提供帮助。

我们使用 TPS92691构建了降压-升压电流稳压器。

PWM 频率为200kHz,输出电流6A。

数据表显示,最大占空比为90.4-94.7%,但在我们的设计中,IC 将永久打开,并对晶体管和保险丝进行吹气。

由于我们仅在关闭周期测量电流,因此电流调节不起作用,我们需要数据表中提到的最大占空比。

附件中显示了该错误的图片。

短时间关闭设备并再次打开(弹出 Vin)后 ,TPS92691将永久打开,并且在达到预期的95%后不会关闭。

当 Vin 弹出(卸下电池)时,关闭电源后会发生这种情况。

为了避免这种错误,我们在 SS 和 PWM 信号处有一个快速关闭。 这很正常。

经过一些测试后,我们还实施了慢速打开 PWM 输入,以降低开关打开过程的速度。 在此之前,PWM 输入是使用输入电压打开的,因此,即使这不是错误,也减慢开关打开的速度不会有帮助。

我们有一位客户在生产测试期间设备会爆炸。 更换晶体管和保险丝后,设备将正常运行,直到出现类似的下一个错误,因此在该错误发生之前或期间设备不会损坏。

现在的问题 是,为什么在这种情况下设备不再关闭,就像数据表中所定义的那样。

我有一份示意图和 PCB 布局的副本,可以通过电子邮件共享。

此致,

丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尼洛,

    请将示意图连同部件列表和所有相关范围捕获发送给我的 TI 电子邮件地址。  请在电子邮件中再次记录问题,以便我们能够跟踪问题。  我将结束此主题,我们将通过电子邮件处理。

    谢谢图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安,您好!

    我们刚刚收到了客户的反馈,

    还有一些问题。

    现在我们的问题是,我们需要一个功率约为15W (0.525V * 30A)的分流 器,以达到525 mV 的内部电流限制阈值。

    据我了解,这种长电流脉冲是由低 PWM 输入引起的(调光功能)。

    如果我们不拉低 PWM 输入以关闭,我们就不会得到这种行为,这是正确的吗?

     如果不是:

    • 是否可以使用电流分流放大器来减小分流器的大小?
    • TPS92691之外是否还有其他 IC 没有该功能?

    此致,

    丹尼洛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尼洛,

    我一直在通过电子邮件与您沟通,因此您应该通过这种方式直接联系我,以将所有信息保持在一起,并保持此主题的连续性。

    关于您的问题: 我在电子邮件中回答您说部件使用不正确。  因此,我甚至不理解 客户甚至在尝试如何处理我们的部分,因此我无法对此应用程序发表评论。

    谢谢图安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    图安,您好!

    我将通过电子邮件回复您,并关闭此主题。  

    感谢您的支持!

    此致,

    丹尼洛