This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27200:即使将 PWM 输入提供给 HI,Ho 仍保持高位

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27200, UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072796/ucc27200-ho-remains-high-even-after-giving-pwm-input-to-hi

部件号:UCC27200
“线程”中讨论的其它部件: UCC27201

您好,

我们正在尝试在 UCC27200的 HO 引脚上获取输出 PWM。 我们已经遵循了应用程序实施指南,但仍没有获得任何结果。

我们还在一次中断试验中使用了焊接片,但运气不好。  

请参阅随附的示意图捕捉了解您的类型。

注:将 R110 10R 替换为0r。  

驱动程序是否需要任何默认设置来启用输出?

谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    感谢您在 E2E 上发布问题。  

    您电路中的 HS 连接到什么? 此问题的一个原因可能是 HS 未切换至地电位。 如果 HS 未切换至接地,则 可能不允许引导电容器充满电,以克服 HS/HB UVLO 阈值。

    以下是数据表中有关此阈值的摘录:“当 VHB 至 VHS 差分电压低于指定阈值时,VHB UVLO 仅禁用高端驱动器。 VHB UVLO 上升阈值为6.7 V,具有0.4 V 滞后"

    检查方法之一是使用尖头和套管探针测量 HB-HS。

    谢谢,

    丹尼尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    HS 针脚连接到高压侧 FET 的来源。 请参阅我们电路中所附的 FET 部分的 PDF 文件,了解您的类型。  

    我检查了 HS 针脚是否发往 HB,并将其保持在12伏 VCC 水平。

    有一点需要考虑,我们正在为 HI 和 LI 提供3.3V 逻辑输入,但根据数据表,12V VCC 的 CMOS 阈值为5.8 V。 这是否是问题? 我尝试在 HI 上提供12VCC,但 HO 没有很高。 此时,FET 已连接,FET 电源 VDC 被分配为12V。

    我们可以订购用于3.3V 逻辑电平输入的 UCC27201吗?  

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    感谢您提供更多信息。 正确的是,对于5.4/5.8 V 的 UCC27200阈值,3.3V 过低。 但是,UCC27201的阈值为1.6/1.7V,应使用3.3V 逻辑输入。

    谢谢,

    丹尼尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    感谢您对逻辑级别的确认!!!

    到目前为止,我没有 UCC27201,所以我计划使用 Arduino 向 UCC27200提供5V 逻辑输入。 根据9Vdc VCC 到 UCC27200的数据表,最小阈值级别为4.32V。 我认为这应该是无问题的,对吗?

    谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    我没有看到数据表中指定的9V VDD/4.32V 输入。 您能否指定这些数字的来源?

    谢谢,

    丹尼尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    我参考了图6中的图形,其中显示,VDD 的输入上升阈值接近48%,大约为8-9V 直流。 基于此,我计算了9V 直流输入的4.32V 电平。 但在第6.5节中,我注意到,典型的上升阈值电压电平为5.8 VDC。 因此,我在6V 直流时提供了输入,驱动器工作正常。

    我确实觉得 CMOS 和 TTL 逻辑电平芯片数据表应该是分开的,以避免任何混淆。

    感谢您的善意支持和关注。 非常感谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    感谢您的澄清。 我很高兴您能够解决此问题。

    谢谢,

    丹尼尔·W

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,丹尼尔,

    我们现在有 TTL 版本的 UCC27201。 我们正在将 PWM 输入提供给高电平引脚,占空比为60%,但我们仍面临 驱动器高侧输出问题。 HO 保持低工作时间 HS,我们在60%的占空比下提供了 PWM 输入。 低侧驱动器工作正常。 我观察到的一件事是,引导电容器的电压保持在2VDC 左右。 HB 引脚上的电压大约为12V 电源接地,HS 引脚上的电压大约为8VDC 电源接地。 请告诉我您的想法。

    附加的是栅极驱动器连接的 FET 的图解,我之前已经共享了栅极驱动器部分。
    谢谢!!!e2e.ti.com/.../BLDC-FET-Connections.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,,,,
    我们的问题与您提到的问题相同,请尽快回答,我们正处于关键项目模式,
    Alex 如果你解决了这个大问题,请尽快回复。
    请帮助我们!!!!!!   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚历克斯:

    UCC27201为高压侧驱动器提供欠压保护,如果引导电容器的电压低于6.7V,则该保护将不允许驱动器打开。  

    请拍摄 HS wrt GND 和 HB wrt HS 的范围照片。

    谢谢,

    丹尼尔·W