This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28064A:轻负载时发出轻微噪音

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28064A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1072918/ucc28064a-slight-noise-at-light-loads

部件号:UCC28064A

您好,

我设计了使用 UCC28064A 的400W PFC 转换器。

在低功耗和高线下工作时,PFC 控制器会因电流波形尖锐而产生噪音。

 低线(120V 交流)和40W,捕获显示输入电流

将功率增加到300W,电流如图所示

 

在高压(230V 交流)下,340W 的电流如图所示

 

在所有这些以前的情况下,转换器都是安静的。 但是,在高线路和低功耗下工作时,输入电流为

在这些情况下,PSU 发出轻微噪音。

我尽可能优化了 Rtset,因此 Vcomp 在全功率和低端时接近5V,这有助于减少问题,但没有完全解决。

如果能得到有关如何解决此问题的任何反馈,我将不胜感激。

谢谢

JGE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,JGE,

    请问 VComp 在这种高线,低功耗条件下是什么?

    谢谢你,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    感谢你的帮助。

    这是230V-40W 绿色:输入电流,粉红色:Vcomp 的捕获。

    谢谢

    JGE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jesús,

    COMP 信号相当不稳定。 我无法判断这是薪酬还是关联问题。  请给我发送一个原理图和 Excel 计算工具。  您和我 已通过专用频道连接,因此您可以上载到该频道。

    此致,

    射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Jesús,

    我在结束这条线程,因为我们在一个私人渠道上继续了这段对话。

    此致,

    射线