This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3896:TPS389X 理解工作原理

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3896
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1071507/tps3896-tps389x-understanding-working-principle

部件号:TPS3896

您好,

我的系统有2个正在处理的电源输入,其中一个可以连续为1,另一个可以连续为10秒内为1。

我想做的是;
如果第二个电源输入在8-10秒内未达到高位,请重置控制第一个电源输入的电脑控制器。
我可以使用 TPS389X 的任何设备等待8-10秒来监视系统。

这是我第一次在这方面工作,你能提供帮助吗? 如果我无法解释该问题,请提问,我将尝试更详细地帮助您。

此致,

梅赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赫迈特,

    为了确保我正确理解您的系统,您有2个电源轨。 其中一个电源滑轨持续处于活动状态,另一个在延迟时间(8-10秒)后启动。

    1.是否只监视一个(第二个,延迟时段)电源轨?

    2.然后,该监护的输出应用于控制第一个电源轨?

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰克,

    1)我的第一个电源轨将始终为1 (高)。
    2)我的第二个电源轨在8-10秒内可能为1 (高)。

    是的,我认为你的答案是对的。 如果第二个电源轨在8-10秒内未变为1 (高),我想重置第一个电源轨。

    此致,

    梅赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赫迈特,

    可以使用一个主管(如 TPS3896)监控第二个电压轨,该主管的重置输出可用于控制第一个电轨的 EN。 但有一点是,此设备不一定要等待8-10秒的延迟。 它将持续监控导轨,如果导轨超出定义的工作范围,则重置将被切换。

    杰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,杰克,

    总的来说,我理解,我想澄清一点。  在 CT 引脚上放置8-10秒延迟所需的容量是否足够?

    例如:如果我在 CT 引脚上放置了一个2.2 uF 的值,那么根据数据表中的公式,我是否无法获得大约9秒的延迟?

    (数据表8.3.4输出延迟时间针脚(CT))

    我想重申我的目的。


    我们将延迟时间设置为9秒。 例如,我的第二条铁路在6秒内变为1 (高)。 它是否仍会重置我们的第一条铁路? (9秒尚未结束。) 这是最重要的问题。

    谢谢,

    梅赫迈特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,梅赫迈特,

    是的,延迟时间可以根据数据表中的公式设置为大约9秒。  

    为了回答您的问题,当第2轨在6秒内变为1 (高)时,将有9秒的时间,然后确定 SENSE 输出。 这是延迟的函数,数据表中的图3解释了 SENSE 与 SENSE 与 SENSE 与包括的延迟的关系。

    杰克