“线程”中讨论的其它部件:UCC28950,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
我看了附件,您的原理图看起来就像数据表中的功能图。 输出 D 不应小于50%占空比。 我认为您可能不会查看输出 D。 以下内容将为您提供 UCC28950/1评估模块(EVM)用户指南的链接。 它具有原理图,布局,物料清单和关键波形。 这将有助于您的设计。 我建议您也对其进行比较。 订购其中一个产品进行评估也可能是值得的。 https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02
下面的链接将带您转至一个应用手册,您可能会发现该应用手册对如何使用 UCC28950和 UCC28951进行设计有所帮助。 https://www.ti.com/lit/pdf/slua560
还有一个 Excel 设计工具,您可能会发现它非常有用。
https://www.ti.com/lit/zip/sluc222
此致,
こんにちは
回答ありがとうございます。
波形を取得したので送付します。
宜しくお愿いします。
e2e.ti.com/.../TI_5F00_inquiry20220211.pdf